This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/636784/lmx2594-lmx2594

部件号:LMX2594

我需要生成5GHz和9.5GHz的两个频率。 我的问题是我是否使用50MHz作为输入参考时钟。 如果与100MHz基准相比,性能是否会降低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温佳,

    其中,这是FPD频率。 理论上,这一值越高,与PLL地板相位噪声相关的N值(Fvco / FPD)越低。 在您的示例中,与50MHz参考相比,100MHz参考的PLL地板相位噪声将提高3dB。 您是否在您接近并尝试超越的偏移处有相位噪声规格?

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Brian:

    如果基准时钟在相同的PFD频率下较低,相位性能是否会降低。 例如,如果我们使用50MHz参考时钟并将其乘以以在LMX2594中获得100MHz PFD频率(LMX2594在输入阶段具有乘数),或者我们使用100MHz不乘的参考时钟获得100MHz PFD。 我们是否应该期望任何相位性能差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温佳,

    问得好。 PLL地板相位噪声取决于PFD频率,因此给定相同的100MHz PFD,它们应该相同。 注意:您有两种方法可以执行此操作:
    1.使用输入倍增器(注册名称:OSC 2X),这是一个非常低的噪声倍增器,不会在PLL地板上产生额外的噪声
    2.使用乘法器(寄存器名称:Mult),此电路确实会增加较小的噪声,因此它可能比0.5 使用输入倍增器时的PLL-1dB高。


    此致,

    Brian Wang