This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61PD0A2:输出频率是否可编程?

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61PD0A2, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/638123/lmk61pd0a2-is-output-frequency-programmable

部件号:LMK61PD0A2
主题中讨论的其他部件: LMX2572

我有一个LMX2572评估板,随附参考PRO板。  参考PRO (LMK61PD0A2)应该能够提供不同 的时钟频率,例如62.5MHz,100MHz,106.25MHz。  我的第一个问题是这些频率是否可以由软件控制?  或者,唯一的方法是将FS1和fs0跳线绑定到合适的插针上?  此外,当我根据数据表更改FS1和fs0配置时,仍只获得100MHz的输出。  我错过了什么吗?  提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改fs0/1引脚设置后 ,必须关闭并重新打开振荡器,以锁定新引脚状态并加载新的频率配置。

    此致,

    艾伦