This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:基本问题

Guru**** 2757415 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/637138/lmx2492evm-fundamental-issues

部件号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他部件: LMX2491

大家好,

我在夏天发布了这方面的信息。 我在使用LMX2492EVM生产斜坡时遇到问题。

由于缺少合适的设备,我在频率范围内受到限制,因此我在400-800 MHz范围内添加了一个新的VCO,并重新布置了组件的路线以反映这一点。

有几个步骤我仍然很困惑,不知道如何产生斜坡信号:

1. OSCin参考信号是我的信号发生器。 我通常将其设置在10-20 MHz之间(同样是因为缺少高端示波器)。 我无法找到数据表上信号的电压范围。 我通常将OSCin设置为2-3 Vpp,但可能太高,因为RFout和RFout /2始终在50 mV范围内。 我不知道输出电压范围应该是什么。10-50 mV的RFout电压让我认为整件事根本不起作用,或者如果输出电压范围正常的话,我需要在输出端连接一个放大器 是。

2.设置斜坡时,我在中写下数值,然后单击"斜坡启用"。 然后单击USB通讯下的“写入所有寄存器”。 有时,输出的FFT会发生显著变化,因此,即使不需要,我也会继续“写入所有寄存器”。  

3.在“用户控件”选项卡中,我在不同场合将MUXOut_MUX更改为Output R (输出R)和Output R/2 (输出R/2)。

4.我注意到了一些非常奇怪的事情(可能是一个常见问题),但似乎只有在测量输入时输出才显示波形。 您知道这是什么原因吗?  

5.我真的需要在11月10日之前展示出生产各种长度的坡道的能力。 如果有人能给我一个基本的程序,告诉我我犯了什么根本性的错误,我将永远感激。 我怀疑是否存在任何硬件问题,因为在添加新的低频VCO时,我非常小心地焊接SMD组件。

感谢你能抽出时间。  

下面是一些屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mehrpouya,

    我认为一个好的开始就是把它锁住而不会使它加速。 此步骤的目的是验证设备是否可以锁定到启动和停止斜坡频率,而不会出现问题。 然后设置RamtK_EN位=1以查看其是否正确斜坡。 您可以测量VTune电压以查看斜坡波形。

    最大 OSCin电压是Vcc-0.5 ,因此3V不是合适的输入电压。

    您的OSCin信号是正弦波,10 - 20MHz。 我预计此信号的转换速率较低。 由于您使用EVM进行评估,建议使用100MHz OSCin。 或者,您可以使用板载100Mhz XO。

    此外,我们还更新了LMX2492EVM用户指南中的一些斜坡示例。 请检查新的用户指南是否能为您提供帮助。 另请查看LMX2491数据表,其中还包含一些斜坡示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的信息更新。 现在一个大学生可以理解发生了什么,任何一个专家的电子工程人员也会这样做。

    我将在接下来的几天内就此开展工作,并撰写有关本论坛的最新消息。

    最佳,