This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:11GHz时的相位噪声

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/636798/lmx2594evm-phase-noise-at-11ghz

部件号:LMX2594EVM

我正在尝试复制LMX2594EVM数据表中显示的测试数据。 具体而言,包含在数据表图11中的相位噪声数据。 与图17中所示的配置相同,LMX2594EMV连接至Reference Pro板。 在此配置中,测得的相位噪声比数据表中显示的数据高5dBc/Hz。 此外,当尝试将LMX2594EVM与单端参考输入配合使用时,测得的相位噪声比测试数据高10dBc/Hz。 据我所知,我已针对这些用例正确设置了主板。 TIC Pro实用程序中是否有相应的设置? 或者,测试板本身是否存在可能导致这些差异的因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kyle:
    我假设您参考的是EVM用户指南的图11。 这幅图是使用Wenzel的超清洁参考时钟获得的。
    如果您使用Reference PRO,偏移量在10k到1MHz之间,您将获得更高的相位噪声。
    如果您使用外部时钟,请确保其相位噪声符合用户指南附录D中表4所述的要求。
    车载的XO其实很好,和Wenzel时钟很兼容。 建议您也尝试此时钟源。