This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:输入和输出类型选择

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/636693/cdcm6208-input-and-output-type-selection

部件号:CDCM6208

我们正在将单端LVCMOS时钟引入PRI_REFP。 使用3.3V的分压器将PRI_REFN设置为1.2V。

我们将输出Y4和Y5设置为LVDS,并将内部VCO旁路,因此输入时钟可以有效地直接路由到输出(Y4和Y5)。

我们可以看到,输入时钟是一个干净的3.3V摆动信号(在此测试中仅为30MHz)。

当输入时钟类型设置为LVCMOS时,输出在+/-300mV摆幅下看起来良好。

与我预期的相反,当输入时钟类型设置为LVDS (请记住,我们仅驱动REFP输入)时,输出为差分信号,但仅具有+/-75mV摆幅。

为什么更改输入类型会影响输出振幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入缓冲器模式设置为LVDS时,3.3V LVCMOS输入 时钟在技术上超过了最大输入摆动规范(3.3V VDD_PRI的1.6Vpp)。  参考旁路路径中的电平转换电路可能不支持这种情况。  

    使用3.3V LVCMOS输入时钟时,建议使用LVCMOS输入模式,以确保在参考旁路模式中输入和输出缓冲区之间的电平转换正确。

    此致,
    艾伦