This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF855:1到2零零延迟缓冲器

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCVF855, CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/636668/cdcvf855-1-to-2-zero-zero-delay-buffer

部件号:CDCVF855
主题中讨论的其他部件: CDCI6214

您好,

我需要 一个1到2零延迟缓冲器。 时钟为125MHz LVDS,也接受LVPECL。 我看的是CDCVF855。 您能否向我展示参考原理图? 我想提及这一点。

我认为CDCVF855的抖动有点大。 如果您有任何低抖动解决方案,您可以向我展示。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以考虑具有零延迟模式功能的CDCI6214时钟发生器。 有关参考原理图,请参阅数据表或EVM用户指南。

    此致,

    艾伦