请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.0334万 您好,
我的客户正在使用REFout LVCMOS输出为处理器提供100MHz时钟输入。
在REFout信号不再工作之前,询问其电容负载是否存在限制。
谢谢
Jani
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的客户正在使用REFout LVCMOS输出为处理器提供100MHz时钟输入。
在REFout信号不再工作之前,询问其电容负载是否存在限制。
谢谢
Jani