请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594 您好,
我注意到数据表中"引脚功能"表中定义的推荐电容器与图50中的示意图之间存在一些不一致。
这适用于以下引脚:VCCdig,VCCCP,VCCMASH,VCCVCO2,VCCVCO
例如,对于VCCVCO2,该表需要0.1uF + 10uF,原理图中包含一个1uF...
我还应提及,表格中的建议在布局中难以实现。
请推荐。
此致,
Itai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我注意到数据表中"引脚功能"表中定义的推荐电容器与图50中的示意图之间存在一些不一致。
这适用于以下引脚:VCCdig,VCCCP,VCCMASH,VCCVCO2,VCCVCO
例如,对于VCCVCO2,该表需要0.1uF + 10uF,原理图中包含一个1uF...
我还应提及,表格中的建议在布局中难以实现。
请推荐。
此致,
Itai