This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:同步功能

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/636324/lmx2594-sync-function

部件号:LMX2594

您好,

我希望能够对同步功能进行说明。

1.规定SYNC功能在OSCIN上升沿和输出信号之间启用确定性延迟。

现在,如果我的设计不需要确定性延迟,我可以不使用此功能吗?

因为,图26表明在某些情况下(类别)需要同步。 在这些情况下,这意味着需要同步才能获得确定性延迟,还是无论是否需要确定性延迟,都需要同步。

2.数据表图26中的1类气球中显示:"需要同步模式。 不需要软件/ PIN同步脉冲。" 这有什么意义? 我认为,如果需要同步,则需要 使用同步PIN ...

请澄清。

此致,

Itai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Itai:

    如果系统中有多个设备,并且希望所有输出相位都对齐,则同步非常有用。
    如果您不需要同步,则无需启用此功能。