This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:有任何工具可配置PLL参数

Guru**** 2547030 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/652155/lmx2582-there-is-any-tool-to-configure-the-pll-parameter

部件号:LMX2582

大家好:

我正在使用LMX2582生成低于1GHz的频率,步骤为0.1Mhz, 我使用TI CSPro计算参数,然后配置Reg, 我认为它太复杂了,您有工具吗?

我可以使用它,然后根据Fout和参考时钟获取PLL参数。

谢谢

刘若明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tiper,

    TIC Pro是我们配置寄存器的最方便工具。 您可以键入参考时钟和输出频率,GUI将为您计算和设置其余的频率。 要设置所需步骤的N分频器,只需遵循数据表部分"N"分频器和分频电路",即步骤= FPD x PLL_N_PRE / PLL_DEN /[通道分频器值]的公式。

    此致,
    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    我们使用的是LMX2582,当fosc =100Mhz 和倍增器X1 =1 (FPD =100Mhz)并使用以下配置时,所有 输出频率都正常。

    但如果我使用双 X1=2 (FPD -200MHz),并配置了reg,则某些输出频率正常,但部件 频率为错误( 例如,输出为 123Mhz,但音频输出频率为113Mhz),您可以提供一些建议吗?