This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:ISP SPI编程

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2492, MSP430F5529, LMX2595, LMX2492EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/652766/lmx2492evm-isp-spi-programming

部件号:LMX2492EVM
线程中讨论的其他部件:LMX2594LMX2492MSP430F5529LMX2595,, USB2ANY

尊敬的TI支持:

我们是否可以假定TI LMX编程接口(DATA,CLK,LE和MUXout)与(Atmel/AVR) SPI接口相同,具有Miso,MOSI,SCK和RESET?

建议使用 简单的TI MPU,它具有主从SPI/ISP功能,并且适合(0.5 KEEPROM + 0.55000 RAM分钟)将程序加载到LMX2594和LMX2492中。

谢谢

Bert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bert,您好!

    是的,LMX编程接口与SPI兼容
    数据<--> miso
    CLK <--> SCK
    LE <--> RESET
    MUXout <--> MOSI


    我们使用的编程器包含MSP430F5529。

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:

    感谢您确认TI LMX系列的SPI编程信号。

    我对TI和Atmel的某些LMX装置的SPI /ISP接口和SPI连接器的引脚分配进行了小调查,

    如果您感兴趣,我将发送PDF。

    顺便说一句,我发现 引脚名称中有一个细微的混淆。

    数据<--> MOSI (主输出从属输入)

    CLK <--> SCK

    LE <--> RESET

    MUXout <--> Miso (主中继器从中继器输出)

    新SPI级别问题;

    所有LMX EVM板都具有10k/12k和12k的电阻器衰减网络,将电压电平分为40/50%,为什么要这样做。

    我能否将5 V TTL SPI电平 信号连接到LMX2492和LMX2595 EVM (VCC=3,3V)。

    此致

    Bert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bert,您好!

    我们将这些电阻分频器放置在这样的位置,使SPI接口与5V逻辑兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Noel / Brian:

     我们正在尝试使用外部触发信号来控制LMX2492EVM。

    在"自动斜坡"模式下,所有设备都工作正常,但在外部斜坡模式下,SPI接口将输入触发信号拉至较高的偏置电压,禁用外部触发功能。

     因此,我们对Trig1外部触发输入(A)的LMX进行了编程,并将TRIGA (通过SPI)自动斜坡关闭,最后从EVM板上移除SPI uWire后,斜坡开始工作。

     USB到SPI接口 USB2ANY和Reference-Pro 都将至少引脚1 (Trig1)(10引脚SPI连接器接口)上拉  电压约为1伏(10K和12k就位)。

    我们现在正在触发LMX,脉冲偏置为-1伏DC和峰值2伏DC。 如果现在安装了SPI uWire,我们就有来自DC的2 Vpp的脉冲信号,所有信号现在都工作正常,外部斜坡扫描触发,并且仍然有所有的TIC=Pro信号

    此信息在应用手册SNAU160E中非常有用。

    善良的重组

    Bert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bert,您好!

    感谢您提供此信息,我想我们将在未来产品的EVM用户指南中提及此信息。