This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:计算除法器值

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/650835/lmk61e2-calculating-the-divider-values

部件号:LMK61E2

先生们:

我使用了snac074和excel-sheet。 两个参数都建议 (对于600 MHz的频率)以下值:

R0 0x0010
R1 0x010B
R2 0x0233
R8 0x08B0
R9 0x0900
R16 0x1000
R17 0x1180
R21 0x1501
R22 0x1600
R23 0x1708
R24 0x1800
R25 0x1900
R26 0x1A30
R27 0x1B00
R28 0x1C00
R29 0x1D00
R30 0x1E00
R31 0x1F00
R32 0x2000
R33 0x210C
R34 0x2228
R35 0x2303
R36 0x2408
R37 0x2500
R38 0x2600
R39 0x2700
R47 0x2F00
R48 0x3000
R49 0x3110
R50 0x3200
R51 0x3300
R52 0x3400
R53 0x3500
R56 0x3800
R72 0x4800

为了生成600 MHz,我们可以使VCO以4800 MHz或5400 MHz运行。 因此,我们需要一个96 (0x60)或97 (0x61)的整数除法器值。 我看不到这些数字。 将Register 24和25设置为0。 此外,Register 26-28建议分子为314.5728万 (0x30万),Register 29-31建议分母 为零(0x0万)。 我知道,用零分并不是一个好主意。

我应该 忽略什么???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的注册地址将被一个取消。 N分频器的整数部分存储在寄存器R25和R26中。 N分压器为0x030或48。 这是正确的,因为引用倍增器已启用(RR 34.5 =1)。

    R27 - R29中的分子设置为零,R30 - R32中的分母设置为零。 对于输出频率,您应该看到分子为0,分母为1。

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是电路板和Arduino草图:
    www.changpuak.ch/.../LMK61E2.php
    此致
    Alex