This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:将其与微控制器配合使用

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/651467/lmk04828-using-it-with-a-microcontroller

部件号:LMK0.4828万

我需要一个详细的解释,如何使用微控制器来了解时间,以及电路图(比如简单解释不同的引脚和它的作用),我需要它来完成嵌入式任务,所以等待任何类型的帮助。谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但问题是,我是否可以直接将其用于微控制器,或者我是否需要一个评估模块,或者类似它自己的开发板,使其可用于MCU,还有一个问题,它是否支持SPI?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tawfeeq您好!

    我不确定我是否正确理解了您的问题,该设备支持SPI接口。 数据表第7页上的表介绍了引脚功能。 编程顺序在第49页" 9.5 编程"中介绍。 您可以将设备与微控制器连接并对设备进行编程。 我们还有一个在线工具“TICSpro”,它可以帮助对EVM进行编程,还可以为特定配置生成寄存器。
    以下是指向数据表的链接,供您参考:
    www.ti.com/.../snas605ar.pdf
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以在没有任何EVM的情况下使用它,而只使用微控制器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,
    设备具有SPI接口。 您还可以使用微控制器控制SPI接口。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在没有评估板的情况下对其输出频率进行编程?