This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS503:与LVDS发送器结合使用时,扩展频谱时钟。

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCS503, CDCS501, SN65LVDS93A, DS90C387A, DS90C387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/652518/cdcs503-spread-spectrum-clocking-in-combination-with-lvds-transmitter

部件号:CDCS503
本线程中讨论的其他部件: CDCS501SN65LVDS93ADS90C387ADS90C387

您好,

我对CDCS501/CDCS503与用于SSC的LVDS发射器的结合使用有疑问 。  

根据应用说明:slla325a,我们使用DVI到LVDS转换

是否可以将 CDCS503置于DVI接收器和LVDS发送器之间以启用LVDS输出的SSC?

对于单通道LVDS发射器(SN65LVDS93A),这似乎受支持,因为它列出了“支持扩频时钟(SSC)”功能。

这是否也适用于2通道LVDS发送器(DS90C387A)? 它不列出对SSC的支持,而列出了"拒绝周期到周期抖动"功能。

因此,我想知道 CDCS503生成的SSC是否可用于此芯片。

此致,

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tom
    我会将您的问题重新定向到高速接口论坛。 CDCS50x是LVCMOS OUT SSC发生器中的LVCMOS,如果它符合DS90C387A的输入规格,则可以使用。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tom,

    我们正在审查您的问题。 我会在不久后提供反馈。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何有关问题的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    DS90C387不兼容SSC。 对于双实现,我建议使用两种SN65LVDS93A设备来满足您的要求。

    此致,
    Ryan