This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594至LMK0.4832万连接

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/652796/lmx2594-lmx2594-to-lmk04832-connection

部件号:LMX2594

您好,

我们正在使用LMX为LMK提供1400MHz时钟。

我想变化电路连接。

它是否也适用于2800MHz?

电容器为Presidio宽带片式电容器:LBB0402X104MGN1C88e2e.ti.com/.../LMX2LMK-connection-question.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊泰

    附件中的连接图正确。 我们选择了我们使用的宽带电容器,这样客户就可以评估LMX2594输出的整个范围,而无需切换组件。 如果您选择2.8GHz作为输出频率,则可以选择通过您感兴趣的频率的普通电容器。

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    让我确认一下,我对你的理解是正确的。

    如果我使用宽带电容器(例如 LBB0402X104MGN1C88),我可以灵活地使用我想要输出的频率(1.4GHz/ 2.8GHz...)。

    正确吗?

    此致,

    Itai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Itai:

    是的,这看起来是一个非常好的宽带射频电容器,插入损耗真的很低,它可以通过1.4 和2.8GHz的测试。

    此致,

    Brian Wang