This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581E:关于IccPD和VCO唤醒时间

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/652107/lmx2581e-about-iccpd-and-vco-wakeup-time

部件号:LMX2581E

大家好,

根据LMX2581E数据表,有两种断电模式:  部分断电和 完全断电。
IccPD处于哪种断电状态?

当脱离部分断电状态时 ,VCO将在多长时间内处于操作状态?

此致,
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshi:

    我刚刚进行了测量。 我获得了7mA左右的部分断电(如数据表中)和3mA左右的完全断电。

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brain San,
    感谢您的支持。

    我期待收到我第二个问题的答复。

    谢谢,此致,
    Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshi-san,

    400µs部分断电后,输出将稳定约为1 μ A。