This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2531:LMX2531组装问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/649000/lmx2531-lmx2531-assembly-issue

部件号:LMX2531

您好,

在主板中组装LMX2531后,我们面临2个问题。

1.当我们以回流方式装配部件时,IC不工作,但如果我们用新IC替换此IC,IC将按预期工作。 在4块板上观察到这种情况,其中每个卡有来自同一系列的4个IC。

2.对于LMX2531的少数IC,仅当我们将吸收器放在附近时,才会出现生成的RF,否则生成的RF将关闭4MHz。 如果我们放置射频吸收器并在IC上用力小的情况下按下它,则生成的射频应以预期频率存在。

我们怀疑这可能是某种集会问题。 因此,我们正在寻找此IC的装配建议和回流配置文件。 请帮助我们解决上述问题。

谢谢,此致,

Sachin N P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sachin,

    是的,LMX2531需要在印刷电路板装配中特别小心。 以下是我们的recommendation.e2e.ti.com/.../LMX2531-footprint.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    感谢您提供足迹详细信息。 请同时提供焊接回流配置文件吗?

    谢谢!

    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sachin,

    有关详细信息,请阅读以下应用程序注释的4.5 部分。
    www.ti.com/.../snoa401r.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    如果我们需要更多信息或说明,我们将检查并返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,
    e2e.ti.com/.../LMX2531-footprint.pdf"中的占地面积详情 仅适用于NJG封装。 NJH套件是否也能提供?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sachin,

    pdf适用于两个软件包。 在首页,我们提到了"推荐的通用印迹"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    我们需要推荐的主体尺寸和销钉方向。 我们是否可以使用数据表中的以下信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sachin,

    数据表中显示的机械数据是正确的。