This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:各种电源引脚的电源电流

Guru**** 2553190 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/652361/lmx2594-supply-current-for-various-various-supply-pins

部件号:LMX2594

您好,

我在设计中使用LMX2594。 数据表提供了约340mA的总电流消耗。 我想知道,下文所述各供应项目目前的需求是什么。 所有这些耗材是否都对噪音敏感,或者只有几个耗材对噪音敏感,其余的耗材对噪音不敏感?  

VccDIG

Vcccp

VccMASH

VccBUF

VccVCO2

VccVCO

此致,

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kiran,

    每个供应管路都没有可用电流,因为它们取决于多个可能的用例选项。 它通常在客户设置他们所使用的模式后进行测量。 噪音敏感,我们在过滤数字噪音时特别小心VccDIG和VccMAsh。 VccCP也是敏感区域。 VccVCO,VccVCO2和VccBUF是从内部LDO中提取的,但我们也希望它们尽可能保持安静。

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    我了解,各个电源线的电流取决于配置。 但我相信每条供电线路都有一定的最大电流消耗额定值。 如果你能提供给我,那将是非常有帮助的。

    我的问题是,在我的设计中,我没有一个能够提供完整350mA典型电流的LDO。 我的LDO电流额定值为300mA。 因此,我想使用2 LDO来提供所需的电源。 因此,为了确定我可以将哪些电源组合在一起并从同一LDO供应,我需要这些信息。

    此致,
    Kiran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kiran,

    对于VccBUF (引脚21)和RFout上拉,我建议使用单独的LDO。 即“VccRF”,如EVM用户指南示意图所示。
    通过EVM和默认设置,我在VccRF下测量了160mA,在REST Vcc电源引脚上测量了220mA。