This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC551:TLC551阈值/计时器电路

Guru**** 2553520 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC551, SN74AUC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/651997/tlc551-tlc551-threshold-timer-circuit

部件号:TLC551
主题中讨论的其它部件: SN74AUC1G14

您好,

我希望将TLC551用作复位/计时器类型的应用程序。   基本上当触发器输入引脚低于0.5V时,我希望TLC551设置其输出。  理想情况下,在对电路施加+1V VCC后一两秒钟内不会执行此操作。

我确实搜索过,但找不到许多使用此芯片的电路的"食谱"类型示例,因此在此询问。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Larry,

    您可以从VDD添加一个电阻器进行复位,并从RESET添加一个电容器到GND,以在通电后延迟复位电压,从而在两秒钟内保持低电压。 复位电压阈值中存在相当大的差异,因此时间不会非常准确。 在电阻器上添加二极管(最好是肖特基)有助于电容器在断电时放电更快,以防下一次通电很快发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新年快乐,Larry

    如果上述帖子有帮助,请单击"已回答"。
    如果您需要更多帮助,只需回复更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个  我找到了一个电路。   您认为这会起作用吗?   注意:当电路激活时,PWR_RESET从0V变为3.3V,然后我希望1V2_EN很快变为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Larry,

    对于U1,我建议使用SN74AUC1G14。 此栅极的输入电压为0V和2.27V,正常。 如果R5和R2交换,则输入将为0V和1V (这是您想要的吗?)

    我建议在U3引脚3处使用下拉电阻器(10k良好),以便在1V0电源关闭时保持Q1栅电压过低。
    去除C80 (在引脚5上),因为不需要它,并且在通电时会延迟连续电压。
    1V0到TLC551活动(查看其其他输入)的预期延迟约为1毫秒。 这是你想要的吗?

    如果1V0在PWR_RESET之前,则在PWR_RESET变为HIGH之后,1V2_EN变为LOW,小于1us。
    如果PWR_RESET早于1V0,则1V2_EN变为LOW约为1V0变为HIGH后1ms。

    如果PWR_RESET低电平,而1V0也在上升,则1V2_EN将高电平。
    如果在PWR_RESET仍为高电压时1V0关闭,则1V2_EN将变为高电压。