This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:PLL锁定故障问题

Guru**** 2515635 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/652470/lmx2581-pll-locking-failure-issue

部件号:LMX2581

尊敬的:

我正在使用LMX2581产品,并在我的应用程序板中仿真。

我尝试使用参考时钟20MHz锁定PLL 150MHz并使用内部VCOfor。

参考时钟20MHz

输出:150MHz

但锁定失败。

能否检查设置值。我的调整大小设置如下。

R5 (初始化) 0x4087.001万
R15     0x021FE7BF
R13     0xF082C10D
R10     0x21.005万CA
R9       0x03C7C039
R8       0x207DDBF8
R7       0x1C8.2307万
R6       0x0.0004万C6
R5       0x1.2805万
R4       0x6.0004万
R3       0x2019E543
R2       0x400.0002万
R1       0xC0.002万A1
R0       0x441A0000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大熙

    TicsPro是调试这些寄存器相关问题的有用工具。  您可以在"注册"选项卡中键入这些值或导入它们。

    我这样做了,我发现基于寄存器R5和R1,您可以使用VCO_SEL_MODE来强制VCO,但VCO_SEL被设置为“VCO1”。  但是,您的VCO频率似乎是2625 MHz,VCO1不会影响到它。  另外,您使用的第二阶调制器的分数为“0/0”,这可能会导致一些问题。

    为了获得最佳的相位噪声,我会使用 带有一阶调制器和25 MHz相位检测器频率 的TICSPro。分频脉率应为5 MHz,并且不会从delta sigma调制器中添加鼻。

    此致,

    Dean