Other Parts Discussed in Thread: LMX2581
尊敬的:
我正在使用LMX2581产品,并在我的应用程序板中仿真。
我尝试使用参考时钟20MHz锁定PLL 150MHz并使用内部VCOfor。
参考时钟20MHz
输出:150MHz
但锁定失败。
能否检查设置值。我的调整大小设置如下。
R5 (初始化) 0x4087.001万
R15 0x021FE7BF
R13 0xF082C10D
R10 0x21.005万CA
R9 0x03C7C039
R8 0x207DDBF8
R7 0x1C8.2307万
R6 0x0.0004万C6
R5 0x1.2805万
R4 0x6.0004万
R3 0x2019E543
R2 0x400.0002万
R1 0xC0.002万A1
R0 0x441A0000