This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:未使用的输出#39;s电源轨

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/652168/cdcm6208-unused-output-s-power-rail

部件号:CDCM6208

大家好,

我的客户正在使用CDCM6208,他们只使用Y0/Y1。

对于剩余的Y2~Y7,它们是否可以使输出组电源轨保持未连接状态?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们应该通过1k Ω 电阻将未使用的VDDO引脚连接到接地,而不是浮动。