This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:输入时钟与电源定序

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/648859/lmx2594-input-clock-vs-power-supply-sequencing

部件号:LMX2594
主题中讨论的其他部件: LMX2592

你好

在 为LMX2594输入供电之前,输入时钟信号是否可以应用于其?

此致,

Itai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,我在LMX2592数据表中看到,当Vcc=0V时,只要信号限制为1Vpp,就可以应用时钟信号。
    该规则是否也适用于LMX2594?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Itai:

    是的,如果OSCin信号摆动符合电气特性规格,则可以在加电之前将OSCin信号应用到2594。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    哪些电气规格?  

    在"电气特性"中指出 Vin应在0.2Vpp-2Vpp之间的那些?

    LMX2592数据表中"绝对最大值评级"下的数据表指出,当Vcc=0V Vin不应超过1Vpp时?

    请澄清。

    此致,

    Itai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Itai:
    LMX2594数据表电气规格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在为它而分类:),但LMX2594数据表未提及设备未通电的情况(Vcc=0V)。

    OSCin输入 电压范围的唯一参考是电气特性部分(Vcc=3.3V),其中规定输入电压可能在0.2Vpp-2Vpp范围内。

    当Vcc=0V时,我是否可以应用0.2Vpp-2Vpp?

    此致,

    Itai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Itai:

    是的,这是可以接受的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Noel!