This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2005万:LVDS故障安全模式

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/648295/cdce62005-lvds-fail-safe-mode

部件号:CDCE6.2005万

您好,

我的客户对CDCE6.2005万中的LVDS故障安全功能有疑问。

[Q]

它们的配置如下所示。

 *滞后=已启用

 *模式= LVDS

 *耦合=直流

 *终止=外部

在这种情况下,是否可以启用故障安全功能(failsafe=1)?

如果它无法启用故障安全功能,为什么它不能启用该功能?  

如果你能用内部电路解释,那对我很有帮助。

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi,您好!

    在这种情况下,可以使用故障安全模式。 将“1”写入R R 5.11 时,仅为LVDS,DC耦合输入启用故障保护模式。

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lane,

    感谢您的快速响应。

    我使用CDCE6.2005万EVM试用了它。

    我将二次参考与直流耦合LVDS,外部端接,10MHz一起使用。

    修改后的点如下所示。

     * R115 =开路(LVPECL偏差=无偏差)

     * R116 =开路(LVPECL偏差=无偏差)

     * C78 = 0欧姆

     * C79 = 0欧姆

     * JP_3_6 = 2-3 (LVPECL)

     * JP_3_7 = 2_3 (LVPECL)

    我附加了我的配置文件。

     (A) 17.1208万_M_TEST_Sec10Min_150Mout _Unlock.INI

     (B) 17.1208万_M_TEST_Sec10Min_150Mout _Lock.INI

    (A)文件集,故障安全= 1。 未在此配置中锁定。

    (B) FALSAFE为0的文件集。 此配置已锁定。

    e2e.ti.com/.../17.1208万_5F00_M_5F00_TEST_5F00_Sec10Min_5F00_150Mout_5F00_Unlock.INI

    e2e.ti.com/.../17.1208万_5F00_M_5F00_TEST_5F00_Sec10Min_5F00_150Mout_5F00_Lock.INI

    我认为我的配置有一些错误,或者您的答案是错误的。

    请检查一下,并提供您的其他意见。

    此致,

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lane,

    上述附加问题又如何呢?

    此致,

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi,您好!

    在我们离线讨论时,我能够在我的工作台上重现此问题。 我不建议将故障安全设置为高。

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lane,

    感谢您的诸多帮助。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga