This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAB4A:DDR4寄存器

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/651611/cab4a-ddr4-register

零件号:CAB4A
本线程中讨论的其他部件: SN74SSQEC3.2882万

大家好,

我的客户请求DDR4寄存器,我们是否有任何设备可以支持?

我发现CAB4A可以支持DDR4,但现在似乎不可用?  

 SN74SSQEC3.2882万是替换设备,但SN74SSQEC3.2882万也不支持DDR4。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lilian:

    我们只有旧 的gen1 DDR4寄存器,没有Gen2寄存器。 这不能在当前DDR4系统中使用,这是NRND的原因。

    SN74SSQEC3.2882万是DDR3寄存器。

    此致,

    Siva。