This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:关于PLL的解锁状态指示

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/650718/cdcm6208-about-unlock-status-indication-for-pll

部件号:CDCM6208

您好,

请告诉我 有关PLL解锁状态指示的信息吗? 我了解STATUSx输出PLL锁定指示灯将指示高电平,每512 PFD时钟周期中有511个。然后,我认为1/512= 0.2 % 错误将导致高电 平。但是,数据表显示2 % 的频率错误将导致PLL解锁保持低电平。  

此致,

Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshiyuki,

    PLL_UNLOCK输出信号未定义频率错误。 数据表中2 % 的频率错误对应于您将在输出时钟上测量的频率错误。 例如,假设PLL配置为输出频率100MHz。 在这种情况下,如果输出小于98MHz或大于102MHz,则PLL_UNLOCK为逻辑高。 我希望这能有所帮助。

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lane,

    感谢您的回复。 此外,您是否会提供有关以下2 % 的更多信息?

    注2:如果启用smartmux且两个参考时钟均停止,
    STATUSx输出信号将98 % 的时间指示LOS
    状态为静态高信号。 但是,在2 % of the cases中,
    LOS检测引擎错误地停转至
    STATUSx输出PLL锁定指示灯将指示511的高电压
    每512个PFD时钟周期。

    此致,

    Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshiyuki,

    此表注释显示:当(1)启用智能mux时,以及(2)两个参考时钟停止时:
    - LOS_REF有被设置为高值的98 % 机会(512/512个周期)
    -LOS_REF在511/512个周期内有被设置为高电压的2 % 机会

    这意味着,如果观察到LOS_REF在511 PFD周期中为高值,但在单个周期中仅为低值,则参考时钟无效。

    这是我所掌握的信息。 我希望这能有所帮助。

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lane,

    感谢您的回复。 您的意思是,在这种情况下,将出现1 / 512 (0.195 %)的低概率吗? 我想不是2 %。 我的理解是否正确?

    此致,

    Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshiyuki,

    不,这种理解是不正确的。 我希望下图有助于您理解。

    此致,
    车道