This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2531.282万EVAL:评估板原理图-单电阻器,而不是R2,R3,R4,R5

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/650666/lmx25312820eval-eval-board-schematics---single-resistor-instead-of-r2-r3-r4-r5

部件号:LMX2531.282万EVAL

您好,

在评估板原理图中,如果VccVCO,VccBUF,VccPLL,VccDIG的电压相同,我是否可以通过单个电阻器和电容器(而不是多个相同值的电阻器和电容器)连接所有这些电阻器和电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,如果您想从单个电源供电,可以为所有设备导轨使用相同的输入滤波器(仅R2和C2)。 我建议将本地旁路电容器保持在设备引脚(C9. C12,C17,C18)。

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lane,

    我们有以下疑问:

    1.如果我们使用单电源,R2和C2的值应该是多少? 如果我们采用单电源配置,规格或工作是否会有任何变化?

    2.在评估板中,BOM,C2,C3,C4,C5已打开。 如果是,电阻器R2,R3,R4,R5如何帮助过滤?

    3.旁通电容器C9,C17,C18也可打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sachin,

    1.此主板已设计为单个电源。 对于构建,物料清单就是我们构建的基础。 从这里我们可以看到:R1 = 3.3 ohm,C1 = 10 UF。 一般来说,C1应该是一个大电容器,R1应该是这样,这样就有一些滤波,但不会有很大的压降。
    2.他们没有。 但是,通过使用它们,您可以尝试对每个电源进行实验。
    3.旁路电容器不存在,因为它们没有产生巨大的影响。

    通常,此设备具有集成的LDO,这在电源过滤方面做得很好,但您可以做到这一点。 出于评估目的,如果我们添加了一组实际上没有任何作用的筛选,那么它就会降低我们拥有VCO这一事实的重要性。 但是,我们希望在实验中保持板的灵活性。

    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dean:
    我知道电路是为评估板而制造的,但在我们的设计中,我们有空间限制,希望移除不需要的部件。
    在我们的设计中,我们将使用R1和C1,删除R2,R3,R4,R5,C2,C3,C4,C5。 我们将C9,C12,C17,C18放置在各自的电极附近。 这是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin,

    是的,这是一个好方法。

    为了使用我们的EVM进行测试,请为您计划在设计中保留的电阻器放置0欧姆电阻器。


    此致,l
    Dean