This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:SYSREF输出和SysRefReq之间的相位关系

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/654670/lmx2594-phase-relation-between-sysref-output-and-sysrefreq

部件号:LMX2594

finterpolator将重新为SysRefReq计时,finterpolator将从VCO输出中除开。 似乎sysref输出将有多个可能的阶段。 那么 SysRefReq和SYSREF输出之间没有确定性相位关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,IDX:

    对于SYSREF模式,需要SYNC (VCO_PHYS_SYNC=1),这用于同步分频器和实现确定性相位。

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Brian:

       感谢您的快速回复!

       同步模式意味 着部分信道分隔器位于反馈路径中,但 SYSREF_DIV_PRE和SYSREF_DIV 不在反馈路径中。 因此,这两个分隔线由SYSREF_REQ同步(重新发送)? 那么SYSREF_Req应该满足输出时钟的设置和保持时间吗?

       此致,

       LXD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LXD,您好!

    很抱歉我错过了这家酒店! SysRefReq应满足OSCin时钟的设置和保持时间。 然后,RFoutA路径中的所有块相对于OSCin边缘进行计时,而RFoutB路径中的SYSREF块(SYSREF_DIV_PRE和SYSREF_DIV)相对于同一OSCin边缘进行计时。 现在,您的RFoutA信号和SYSREF信号之间具有确定性相位差异。 此外,还可以调整此确定性相位差,将其放置在与RFoutA相关的某些位置。

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的重播。
    在lmx2594数据表7.3 .14.4 中,它显示如果使用中继器模式,则在需要时设置脉冲计数。 我想知道使用哪个寄存器来设置脉冲计数。 有一个名为SYSREF_PULES_CNT的字段,但其描述是:主模式下脉冲模式下的脉冲数。然后在中继器模式下,SYSREF输出的脉冲数由SysRefReq输入?确定
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ldx,您好!

    抱歉混淆,在中继器模式下,您不需要设置脉冲计数。 我们将相应地修复数据表。