This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:EEPROM第0页中的设置

Guru**** 2547030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/651292/cdci6214-setting-in-eeprom-page-0

部件号:CDCI6214

大家好,

如果我选择EEPROM设置0以获得PCIe时钟频率,以下内容会怎样:

  • 我是否需要使用25MHz晶体?
  • 4个GPIO如何工作? 我是否仍然可以使用I2C接口?
  • 在该设置中,其他GPIO的功能是什么? 是否有适用于所有输出的全球OE?

谢谢!

此致,

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon

    请参阅与EEPROM第0页对应的数据表中的图片。

    在这种情况下,I2C接口被禁用,并且为单个输出启用配置了GPIO。

    此致

    普奈特