This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2002万:是否可以在没有XTAL输入的情况下使用此设备?

Guru**** 2842510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/659365/cdce62002-is-it-possible-to-use-this-device-without-an-xtal-input

部件号:CDCE6.2002万

我正在研究一种设计,我们不希望包括晶体,而是只包括一个16 MHz单端LVCMOS参考时钟。

是否可以为该选项预先编程设备,然后在没有晶体输入的板上使用它?

相关问题-是否有办法在不首先提供25 MHz晶体输入的情况下对设备进行编程? 从数据表中不清楚SPI接口的输入时钟是什么,但我假设它来自智能多路复用器?

谢谢!

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Robert:

    CDCE6.2002万支持LVCMOS输入参考。 覆盖16 MHz。 SPI是一个单独的端口,使用引脚7,8,17和18对器件进行编程。 我希望这能有所帮助。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    默认编程需要25 MHz时钟或25 MHz Crystal。

    如果我都不提供这些输入,是否仍可以通过SPI进行通信并对设备进行编程? 该设备是否依赖于其它时钟输入之一来注册SPI命令并将其转换为EEPROM?

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过SPI接口对器件进行编程时,不需要向PLL输入时钟或晶体。

    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan,

    这不是我的经验。  我尝试了定制板和评估模块。 结果如下:

    如果没有Crystal,则设备不响应SPI命令,也不输出时钟,即使将正确的输入时钟输入到智能多路复用器的时钟输入中。

    如果将几乎任何频率 (1-25 MHz)的时钟 馈入AUX IN (xtal in)引脚,设备将对SPI作出响应并按照配置正确输出。

    我的理论是,AUX IN引脚用于驱动内部时钟域,该时钟域在引导时将值从EEPROM中移出,并读取SPI接口。

    如果在数据表中更清楚地记录这一点,将来会更好。 如果AUX IN中没有晶体或时钟,即使智能多路复用器设置为忽略AUX IN,此芯片也不起作用。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不应该是这样。

    您是否可以在不使用晶体输入的情况下进行寄存器读回?

    请注意,如果VCO校准未成功完成,将不会有输出时钟(输出将被字节静音/被降频)

    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan,

    不使用晶体的寄存器将在开发套件上显示所有0,在我的定制板上显示所有1 (FFFFFFFFFFFFFF)。

    谢谢!
    Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享您的原理图和SPI读写命令以供查看?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我无法分享我的原理图。 但是,我可以告诉您,当为AUX IN提供时钟时,我的SPI命令已成功注册,并且EEPROM可以在开机时编程/读取到RAM中,没有任何问题。

    您可以看到我使用评估套件描述的行为。 您只需删除晶体并尝试通过SPI读取寄存器。 除非为AUX IN提供晶体或时钟,否则设备无响应(几乎不会耗电)。

    谢谢!
    Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Robert:

    我确信您是对的。

    我们有什么办法可以帮助您解决这一问题吗?

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon,

    我认为这一点应该在文档中更加清楚地说明,假设设备是如何设计的。 如果是按照设计,手册应说明操作设备需要Crystal或AUX输入。

    谢谢!
    Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,

    我们在CDCE6.2002万 EVM上对其进行了测试,该EVM在AUX输入上没有XTAL,在PRI输入上没有CLK。 我们能够通过读取SPI寄存器成功地与芯片通信。 我不知道是否有保留位或TITSTCFG位从默认值修改并存储到EEPROM中,这可能会导致意外行为? 您是否可以检查任何保留/测试寄存器是否未从出厂默认值修改;否则,纠正差异并重复实验?

    此致,
    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan,

    我将在本周稍后时间尝试此操作,并回复您。

    要明确说明,在从SPI读取时,您没有设备的时钟输入?

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的, 在从 SPI读取时,我们没有向设备输入时钟。