This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595-FOM

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/650542/lmx2595-lmx2595-fom

部件号:LMX2595

你(们)好

请为我们提供以下lmx2595设备的规格
1-绩效与温度的对比数字
2-标准1/f噪声与温度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Maryam,

    这两种规格都只有典型数字。 根据测量结果,我发现温度过高(-40C至85C) FOM和闪烁波动幅度为2-3dB。 您尝试保持在温度过高范围内的相位噪声标准是什么?

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对我的请求作出答复,我的温度请求如下:-105 DBC/Hz@2KHz @中心频率=10GHz
    注意:参考相位噪声不受限

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Maryam,

    即使在典型的室温下,设备也无法满足这一要求,对于10GHz的中心频率,2kHz偏移,相位噪声约为-101dBc/Hz。

    此致,

    Brian Wang