This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2531.2265万EVAL:EVM未使用3V Vcc的任何电流

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/649945/lmx25312265eval-evm-is-not-drawing-any-current-form-3v-vcc

部件号:LMX2531.2265万EVAL
主题中讨论的其他部件:USB2ANYLMX2531

我正在使用 LMX2531LQ2265E EVM2265 EVM从 25MHz时钟参考生成2255.5MHz。 我向EVM馈送了3V Vcc。 I从Agilent信号发生器馈送25MHz@8dBm正弦参考时钟。

此EVM必须消耗约40-50mA的电流。 但当我打开电源时,EVM并未消耗3V Vcc的任何电流。

然后,我尝试使用代码加载器对设备进行编程,但设备根本没有响应。 我还尝试使用TicS-pro。 但发生了同样的问题。

我测量了EVM上的电压,它们是正确的。 CE为2V (从代码加载器加载寄存器后)。 但我不会从 EVM获取任何输出。

I使用内部回路滤波器。 我的寄存器设置如下所示。

R5 (init1) 0x84.0005万
R5 (INIT2) 0x80.0005万
R5 0x8007F5
R12 0x0.1048万C
R9 0x000BA9
R8 0x2.8008万
R7 0x1.9207万
R6 0x16.8006万
R4 0x3C0004
R3 0x6CC0C3
R2 0x4D4012
R1 0x3E0021
R0 0x5AAF80

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pradeep,

    电源是良好的第一个调试步骤。 如果没有电流,我会检查EVM上的路由。 是否已连接Vcc的所有跳线? 如果将电源连接到设备而未执行任何其他操作,则应有大约12mA的电流流入设备的数字电路。

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:

    所有跳线均已正确放置。 我正在R2,R3,R4和R5处测量3V。 此外,我正在测量C9,C12,C18和C17上的3V。 因此路由应该是好的。

    它绝对不会产生任何电流。 所以我们不知道发生了什么。

    我希望此EVM能在TI实验室中进行测试。”

    是否可能存在任何焊接问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep,

    我首先开始调试SPI总线。  首先,CE针脚应较高,因为设备似乎可能已断电。

    此外,LMX2531EVM板是在USB2ANY接口之前创建的旧版。  我认为该主板需要一个转换器主板才能与USB2ANY配合使用。  我的工作如下:

    1.确保CE针脚高。  如果不是,您可以将其与电阻器绑定到较高的位置,并从teh调试中消除此变量。

    2.尝试对设备进行编程,并使用断电位检查电流。

    3. 确保在SPI的CLK,DATA和LE引脚上看到信号。

    Regardsl

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    初始时CE会较低,但一旦我们进行了编程,CE将会较高。 因此,CE没有问题。

    根据EVM指南,我还关注SPI接口。USB2ANY模块与EVM板之间有一个接口卡。 所以我把它连接起来了。

    当我探测SPI线路时,只能看到Clk和LE。 但数据线总是很低。  

    由于我们不知道USB2ANY输出引脚的详细信息,我们无法确定信号从何处流向何处。

    此致,

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep,

    如果没有数据行,则可能是它。 接口卡的连接是否与随附文档相同(请参阅LMX2531的跳线要求表)?

    e2e.ti.com/.../USB2ANY_5F00_UWIRE_5F00_users_5F00_guide.docx