This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW3065EVM:给定高输入电压

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW3065EVM, TRF3765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/658523/tsw3065evm-given-high-input-voltage

部件号:TSW3065EVM
主题中讨论的其他部件: TRF3765

你好  

我意外地给TSW3065evm提供了高压。 现在,每次通电时,LED都显示为红色。 此外,电容器C7为半黑。 是否有纠正方法? 是否可以通过更换电容器使其工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您对TSW3065主板施加了多少电压?

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约22伏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 是的,尝试更换电容器并查看其是否工作正常。 否则,如果不是TRF3765本身,您可能会损坏输入级上的其中一个LDO。 您也可以尝试订购新组件并更换损坏的部件。  

    此致,  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    优素福,

    下面的电容器可以用作C7吗?如果不能,请指定电容器额定值/链路?

    www.mouser.in/.../N-75hr4
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对我来说很好。

    优素福