This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:需要为LMX2582输出2GHz和4GHz

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, CDCLVP1204, CDCLVC1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/650971/lmx2582-need-to-output-2ghz-and-4ghz-for-lmx2582

部件号:LMX2582
主题中讨论的其他部件: CDCLVP1204CDCLVC1103

大家好,

客户希望使用 CDCLVP1204 + LMX2582。 输入频率为100MHz。 他需要 输出100MHz,2GHz和4GHz。

输出频率100MHz用作FPGA的输入频率。 他希望使用LMX2582输出 2GHz和4GHz。

请查看附件图1以了解客户的要求。

对于客户的要求,我使用Webench进行 模拟,图2。 根据 模拟结果,我将推荐CDCLVC1103。

  仿真结果是需要两台LMX2582设备。

问题1: LMX2582有两个输出通道。 它们是一个通道和B通道。  

客户的需求是否需要两台LMX2582设备,如我 的模拟结果?

问题2:客户需要计算环路滤波器。 客户能否参考 仿真结果图3? 您有什么更好的建议吗?

问题3:客户希望了解如何根据自己的要求配置寄存器。 你有什么建议吗? 我可以推荐这里

如果客户使用其主板,则TIS Pro软件可配置寄存器?

                                  图1.

                                          图2.

                                    图3.

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    以下是对应问题的答案:

    问题1:LMX2582有两个输出通道。 它们是一个通道和B通道。

    客户的需求是否需要两台LMX2582设备,如我的模拟结果?

    回答:在此用例中,他们只需要一个LMX2582,因为他们使用4GHz和2GHz,他们可以使用一个RFoutA直接从4GHz的VCO路由,然后使用RFoutB从4GHz VCO中使用DIV-2的通道分配器来获得2GHz输出。


    问题2:客户需要计算环路滤波器。 客户能否参考仿真结果图3? 您有什么更好的建议吗?

    回答:对于仿真,请使用此最新软件专门用于PLL的高级仿真。 访问此链接下载,它可以根据您的参数进行大量优化。
    www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW


    问题3:客户希望了解如何根据自己的要求配置寄存器。 你有什么建议吗? 我可以推荐这里

    如果客户使用其主板,则TIS Pro软件可配置寄存器?

    答:是的,TIC Pro软件是用于配置其用例和对这些设置进行编程的工具。


    此致,

    Brian Wang