This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:将VCO噪声添加到模拟中

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/651029/pllatinumsim-sw-add-vco-noise-to-the-simulation

部件号:PLLATINUMSIM-SW

您好,

我想将定制的VCO相位噪声值添加到软件中。

有三个选项可供选择:禁用,使用指标和加载数据。

我想使用加载数据功能。 我应该以什么格式加载文本文件。

此致,

Vishnu R.

首席工程师,

CDAC-T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您单击带有?的框,则对于相位噪声,它会告诉您格式。

    格式为<Offset in Hz>+delimiter+<Phase Noise in DBC>+ CarriageReturn

    您可以使用“”,“”或Tab作为分隔符。

    我们通常将相位跟踪下载到Excel,第一列为偏移,第二列为相位噪声,并在Excel中另存为制表符分隔文本以导入到PLLatinum SIM。


    此致,
    Dean