This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:在版本1.6 .5.0 上支持Windows 8和10

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/659948/ticspro-sw-supporting-of-windows-8-and-10-at-ver-1-6-5-0

部件号:TICSPRO-SW
在“线程:LMK0.3328万”中讨论的其它部件

您好,

我的客户TICS Pro 1.6 .5.0 ,用于LMK0.3328万。
能否告诉我Windows 8和10是否支持TIC Pro版本1.6。5.0 ?

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu,
    是的,TICSpro支持Windows 8和10。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,

    我的客户有问题。
    您是否知道此问题的原因?

    [问题]
    使用Win8,10的PC无法将寄存器正确设置为通过Win7 PC创建的".TCS文件"进行设置。

    我的客户使用的是TIC Pro。
    他在Win7 PC上创建了.TCS文件。
    并在Win8或10 PC上加载.TCS文件。
    但它不是设置与Win7 PC相同的电阻器设置。
    我们是否需要加载.TCS文件的附加程序?
    他有以下程序。
    1.从[文件]菜单中选择"加载"
    2.选择由Win7 PC创建的.TCS文件。
    3.在"Raw Registers"(原始寄存器)处按下[Write All Register](写入所有寄存器)按钮

    此致,
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu,
    Windows 7和10与TICSpro应该没有区别。 在Win7 PC和Win10 PC上,PC的默认语言是否不同?
    这是我能想到哪些因素会有所作为的唯一原因。 如果在新PC上,默认语言不是英语,那么我建议卸载TICSpro,删除与TICSpro相关的所有目录,将语言更改为英语,然后重新安装TICSpro,安装后,默认语言可以更改为日语。
    此致
    普奈特