This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:PLL1锁定问题

Guru**** 2547030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/650088/lmk04828-pll1-lock-issue

部件号:LMK0.4828万

您好,

我正在尝试根据所附图片中的规格在定制主板上配置LMK。

PLL2已锁定,但我无法锁定PLL1。

我通过PLL1和PLL2 LD引脚测量了PLL1_N和PLL1_R,两者都稳定在25MHz,应该如此(抑制已禁用)。

任何帮助都将被占用...谢谢,

e2e.ti.com/.../1602.HexRegisterValues.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Elan,

    一项检查是测量循环筛选器1 VTune线上的VTune电压。 此电压是否稳定且约为1.7V (表示锁定),或者它是否在约0或3V (表示未完全锁定)时撞击导轨?

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,Brian,

    大约为1.7V。

    另一件值得一提的事是,如果我设置了SYNC_PLL1_DLD,则芯片会卡在同步状态,这意味着它也知道它的解锁(这不仅仅是一个错误的指示)。

    谢谢!

    Eran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现问题,

    PLL1的PDF太高。

    谢谢你们…