This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/658775/lmx2595-lmx2595

部件号:LMX2595
主题中讨论的其他部件: LMX2572

我想在chirp模式下使用LMX2595,脉冲宽度可变,即系统中chirp的开启时间和关闭时间会发生变化。 根据数据表,当啁啾生成结束时,它将返回到第一个频率。 是否有任何方法可以在不关闭PLL的情况下关闭此模式下的频率生成,因为稳定时间将会出现在画面中。 对于相同的脉冲操作,如果我再次开始鸣叫,如何使相位一致脉冲变成脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据数据表,仅附加相位噪声图。 是否可以在整数模式下获得围绕16.5 GHz的正图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vikas:

    您能否绘制所需的啁啾声波形? 这将有助于我们更准确地回答您的问题。
    在整数模式下,有参考脉喷(由于OSCin)和FPD脉喷(由于相位检测器)。 这些突起通常以-80dBc的顺序排列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Noel

        我已随附了该要求的快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel
    我附上了这一图。 你可以看到,我已经做了两个评论,一个是关于坡道启动阶段的阶段,另一个是关于PLL没有输出的。 由于总频段为1 GHz,所以您想说,除了谐波之外,我将获得除电源以外的80 dBc的频段。 或者任何其他刺激都将出现在宽带的画面中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel

    分次模式如何。 由于在15 GHz后启用倍增器,所需频率的一半将会输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel,
    脉冲至脉冲相位的任何反馈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vikas:

    假设您使用100MHz OSCin和FPD,然后在稳定状态(16GHz)下,您将在100MHz偏移(由于OSCin和FPD)的倍数下出现spurs,并且在8GHz (由于VCO)时出现spurs。只有100MHz spurs将会进入1GHz频段。 在斜坡期间,PLL将处于分次模式,也会出现分次旋转。
    对于上升,您需要VCO的+/-62.5MHz变化,在上升过程中需要多个VCO校准。 所以上升波形不是线性的上升,而是一个楼梯上升。 LMX2572数据表部分8.1。7.2 包含有关此内容的更多详细信息。 不从设备输出的唯一方法是关闭输出缓冲区,这必须手动完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel

    不管怎样,次谐波会出现在带外,所以问题不大。 关于楼梯坡道,在LMX2595数据表中,图示为120 MHz频段,其显示为线性。 我可以在哪里模拟情况,取决于脉冲的频宽和脉冲宽度,我可以得到楼梯在那里的时间的规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vikas:

    如数据表所述,线性斜坡范围不是恒定的,它随温度和VCO内核而变化。 在较低的VCO磁芯上,范围也会较小。 在您的应用程序中,您需要在VCO1上操作它。 我刚刚使用EVM进行了检查,线性范围约为90MHz。 这在您的应用程序中已足够。 但是,您必须注意零件与零件和温度之间的变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Noel,直到90兆赫,我觉得还可以。 但是,当我想使用150 MHz chirp Bandwidth时,我觉得我应该使用一个向上转换,而不是直接chirp。