This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111:关于ICC

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/650528/cdclvp111-about-icc

部件号:CDCLVP111

您好,

我们的客户正在确认CDCLVP111的电源电流。 您是否会在以下条件下提供信息?

・所有输出端接150 Ω 接地

・Ω 输出频率3.84MHz

此致,

Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    150欧姆至GND输出偏置条件应使每个输出对的电流比50欧姆至Vcc-2V输出偏置条件低2~3 mA。  保守的估计是仅使用数据表中的ICC规范。

    此致,
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alan-san:

    感谢您的回复。 ICC规格不依赖于频率,是吗? 我们的客户使用的频率为3.84MHz。

    此致,

    Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CDCLVPxxx缓冲器系列使用差分ECL设计和双极器件,因此电流消耗相对频率恒定(与基于CMOS的设计不同)。

    此致,
    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asan-san,

    感谢您的回答。 那么,当只使用5个输出时,ICC是否是数据表规范的一半?  

    此致,

    Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不完全是。 ICC规格是所有10个输出+核心(IEE)电流的输出电流总和。

    计算方法如下:

    icc_per输出=(icc - IEE)/ 10
    icc_N_outputs = IEE +(icc_per输出* N)

    25°C时:
    ICC _5_OUTPUGES = 85mA +[(380mA - 85mA)/ 10)* 5]= 232.5 mA (最大)

    此致,
    艾伦