This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572

Guru**** 2553500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/657909/lmx2572-lmx2572

部件号:LMX2572
主题中讨论的其他部件: LMX2491

您好,

我想问一下, 我是否可以使用LMX2572的斜坡,其范围宽为1至4 GHz或4 FSK频率等距为1至4 GHz。

如何将其与外部时钟同步。

 

谢谢!

David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    可通过校准进行斜坡校准。 在FSK模式下,VCO将不会校准,因此FSK偏差不能太大,1至4GHz偏差不可能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    如何定义斜坡? 我是否可以在外部为每个步骤计时?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    在手动模式下,坡道在外部计时。 在自动模式下,将为每个FPD循环计时斜坡。 有关详细信息,请参阅数据表8.1 6-7。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    David和我在同一个项目上工作,我尝试了第7,8和9页中的设置,但没有获得任何频率输出。 我只能使用PLL选项卡设置频率。 以下是我们希望拥有的要求和设置。 如有需要,请更正。 此外,为了使其渐变,我使用输入RampClk并应用了具有开关或功能发生器的3.3V,没有任何功能。

    以下是要求。

    以下是用户控制选项卡中的设置。

    Beow是Ramp limits (斜坡限制)选项卡中的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我认为粘贴到Word中的屏幕快照不被接受。 另一个问题是分母设置,我可以在哪个选项卡中找到它?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hoang,

    分母设置位于PLL选项卡中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,

    现在我可以进行自动斜坡铣和手动斜坡铣。 但是,即使我在PLL选项卡中将N分配器增加一步(无自动或手动斜坡),我也需要进行VCO校准,否则,频率输出将出错或有时根本不会增加。 如果是25MHz或50MHz步进,则不重要。 我们是否可以像使用N分频器那样更改频率步进,而无需VCO RE校准? 在自动和手动斜坡模式下,我需要执行VCO校准吗? 我想我也遇到了同样的问题。 在斜坡模式下,我们是否可以在不通过SPI发送命令的情况下进行VCO校准? 分母是否设置分数值窗口? 我有安装了TIC Pro的LMX2572 EVM板。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,

    我尝试根据8.1 4至8.14 3部分将VCO校准设置为VCO。 8.1 .4.1 VCO一节是否重要?每次增加或降低频率25MHz或50MHz时,是否会避免校准? 在8.1 .4.3 部分,我将它们全部设置为1或0,这两种情况都没有帮助。 您能否向我发送一个程序来更改频率,而不使用VCO校准命令,至少不通过SPI控制?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hoang,
    设备中有六个VCO内核,每个VCO被划分为183个频段。 因此,如果VCO频率变化足够大,则必须执行VCO校准,以便找到正确的VCO核心和频段。
    在自动斜坡中,一旦选中RAPK_EN,斜坡将运行,无需进一步的SPI编程。 但是,通常需要在斜坡期间进行VCO校准,除非频率变化较小。 有关详细信息,请参阅数据表部分8.1。7.2。
    如果需要大幅频率变化的线性斜坡,我想您可以尝试完全辅助。 例如,如果您需要100MHz的斜坡,您可以对PLL进行编程,以便在每次将输出频率更改为1MHz时更改100次频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,

    感谢您的回答。 我们需要的是从1.8GHz扫描到3.6GHz,步进为50MHz。 在常规PLL中,每次我们想要更改频率时,我们都需要通过SPI发送命令,而执行扫描将需要很多时间,如我上面所示。 基于频段,我们需要发送SPI命令的37倍。
    但是,如果我们每次都不使用SPI就能进行斜坡模式,并且基于VCO频率,我认为我们需要在两次内完成,以覆盖整个范围(1次使用VCO除法2,第二次使用VCO/1)。 从您所说的内容来看,这对我来说可能非常困难,甚至是不可能的,因为我们需要在手动模式下有一个线性斜坡,以便我可以与另一个芯片同步。 你可否建议我们怎样做,或建议我们另一个晶片?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hoang,

    是的,您在使用LMX2572时面临两个问题。 (1)您需要更改CHDIV以支持整个扫描。 这意味着您必须执行SPI编程。 (2)必须对每个扫描步骤进行VCO校准。
    因为你的步长很大,我认为这不是一个斜坡,而更像是跳频。 最好使用手动斜坡模式。 但是,由于需要VCO校准,因此每次跳转到新频率时,您必须等待,例如50µs,然后新频率才会稳定。
    另一个选项是将LMX2491与外部VCO一起使用。 此设备支持斜升,由于VCO是外部的,因此根本没有VCO校准。 但是,您仍必须仔细设计回路滤波器,以尽量缩短VCO锁定时间,因为50MHz的跳转并不小。