This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:需要功能型LM555/TLC555 SPICE模型,或帮助从方波输出转换为正弦输出。

Guru**** 2770835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555, TLC555, NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/650131/lm555-want-functional-lm555-tlc555-spice-model-or-help-with-transition-from-square-wave-output-to-sinusoidal-output

部件号:LM555
主题中讨论的其他部件: TLC555NE555

我需要帮助的几件事:

1)我想要LM555的Spice模型。

2)如果不能做到这一点,我希望获得TLC555仿真模型方面的帮助。 它看起来可以让我获得我尝试获得的大部分内容,但参数VT未定义,导致文件执行出错。

3)我要做的是解释555计时器为何看起来可以长时间正常工作,但会随机转换为以不同频率产生正弦输出。 目前流行的理论是某种EMI问题正在引起不稳定的振荡,我希望能够将噪声注入到模拟剖面中,以尝试匹配SIM中的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将,

    1)我找不到LM555或NE555计时器型号。
    2)我经常使用TLC55型号。 它在TI-Tina中对我很有效。
    3)除了单独为LM555中的每个组件建模之外,没有任何其他模型会有助于为这种类型的奇异性建模。

    哇,这真是奇怪的行为。 LM555有很多滞后现象,我看不出它会产生正弦波。
    您是否有任何设备引脚波形显示此行为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应,Ron。 我假设LM555没有模型(或者您可能会在网站上找到该组件 的页面上) 。 对于使用TLC555模型,我还假定它可以工作,但TI-Tina必须具有LTSpice没有的默认或专门定义的VT参数。 通常,我在将TI模型导入LTSpice时没有问题,因为LTSpice将运行任何标准的PSpice子电路模型,但我想这种SIM已经完全不同了。

    我要让它在我的电脑上安装TI-Tina,希望他们能在宇宙结束之前就能找到它。

    我们正在对计时器建立的连接进行故障排除。 对质量表示抱歉,同时也对这不是555计时器的直接输出(通过现场总监的变压器耦合)表示遗憾。 555计时器的大约频率为~3.3kHz,所见的正弦频率为~20kHz (但20kHz是电动机换向的频率,最类似于EMI)。 你可以在第一个捕捉中看到它,就像那些巨大的峰一样)。

    我将为您提供一些应用程序信息,以防它帮助您思考导致这种情况的原因:

    555计时器为多个解调器和一个高功率电机的现场导向器供电。 所见的正弦曲线与电机的转动一致,由于它是一个高功率电机,因此预计会出现一些EMI耦合。 555计时器的输出 以 大致平方波的形式开始, 在 正弦曲线发生频率下,会出现小失真(如上所示)和尖脉冲。 555计时器实际上一直工作到某个时刻(我们尚未找出导致这种情况的触发器,并且仍在调查),但最终电机频率处的这种近乎完美的正弦曲线 取代了信号。 一旦信号被替换,方波行为就不会恢复。 是否可以锁定LM555以使其输出达到高阻抗? 这种效果将与我们在这里看到的效果相符。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    进行了一些挖掘。 导致模拟在LTSpice中挂起的参数是VT:VT是二极管的热电压,计算公式为VT = k * T / q,其中k是Boltzman的常数,T是二极管温度(单位为°K),q是电子电荷。 室温VT约为25mV @室温。

    模拟显示在噪音注入GND的情况下运行正常,尽管输出被GND噪声严重扭曲(如预期)。 它从不会恢复为完美或接近完美的正弦,这表明问题是噪音耦合到其他东西,或555计时器被断开。

    我重申:是否可能导致此555计时器锁定为高阻抗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    555计时器不能闭锁和停止。 我们终于有了一根为船上制造的中断电缆,让我们探测555计时器的引脚(而不是在解析器变压器之后)。 555计时器将频率从3.3kHz转换为20-25kHz。 当执行此操作时,555的输出在较高的频率(低于完美的方波)下会更失真,再加上解析器衰减较高的频率,测量值变为基本频率的纯/半纯正弦波。

    Ron,您已经很有帮助了,但您能告诉我555计时器的频率可以通过任何方式移动吗,除了通过2个电阻器和设置它的电容器? 我检查了这些部件,它们是军用合格电阻器,1 % 容差和军用合格10 % 容差BX电介质电容器->所有组件都可能漂移,但它们都应该非常稳定,不能在一次转换中跳至6倍的值。 您的论坛似乎表明,有时您可以让555计时器随负载而漂移...?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍在对问题的根源进行故障排除,但下面是更多信息:
    555计时器可能工作正常,并且锁定在GND线路上存在的噪声信号上(通过模拟证实,如果接地包含噪声,则芯片可能会将频率偏移到该噪声源上),或者计时器可能会在一段时间内遭受损坏。 我们现在知道含有芯片的装置已损坏,只是没有发现损坏是555计时器所造成的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将,

    jpg图像在某种程度上似乎是损坏的。 我不能打开它们。
    控制引脚上的电容器有助于在VCC上产生噪声。 比较器(触发器和阈值)偏移可能会受到这些引脚上的EMI的影响。 如果EMI足够大,则会产生显著的影响。 查看正时盖斜面将显示比较器跳闸的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ron! 我们用555计时器做了更多的测试。 我们尝试在不同的位置和值中分离上限,但没有任何实际变化。 但我们确实取得了成功!!

    为什么要跳20kHz, 我 不确定。 我仍然认为芯片正在从GND线接收频率。 但是:芯片过热,这就是导致过渡的原因。 我们知道这是因为我们通过将热气枪设置为低来加热组件,并通过向555喷出冻结喷雾来反转过渡(在隔离加热问题之前,我们从未能够做到这一点)。

    555计时器正在驱动75欧姆负载,其输出中有一个1uF电容器,用于降低转换率并防止方波产生较大的谐波内容。 芯片中的实际功耗相对较高,可驱动3kHz时的1uF电容,这就是芯片过热的原因。 Ron,我想请您了解芯片的内部,了解555计时器为什么会跳频,而不是在加热时缓慢漂移。

    但是,从555计时器的输出中移除电容器 后,我们将不再看到频率转换。 555计时器的温度也比触摸时低得多。

    感谢您的帮助,如果您对跳转(而不是温度漂移)有一个解释,我知道我很想听到它,但否则我会认为问题已解决。 电容负载消耗太多功率是问题的根源。

    -意愿