This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们的客户正在寻找具有以下操作的定时器IC。

Guru**** 2549090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/650223/our-customer-is-looking-for-a-timer-ic-which-has-the-following-operations

主题中讨论的其他部件:TPL5110

 大家好,

 我们的一位客户正在寻找具有以下操作的计时器IC。 如果您知道任何IC,请告诉我吗?

 所需操作:

 1.计时器IC通电时,计时器被禁用且不会计数。

 2.当触发信号为输入时,计时器将启动 ,并在上限时输出一个触发脉冲。

 3.  当定时器启动后输入重置信号时,定时器将被禁用,并等待触发信号以进行下次定时器启动。

 4.一次 激发脉冲输出的最长时间为 10秒。

 非常感谢您的回复。

 此致,

 中井和谷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kazuya,

    TPL5110是一款低功耗计时器,符合要求2,3和4。 在单触发模式下配置时。 TPL5110具有可编程的电阻时间间隔(从100ms到7200s),接受已完成的脉冲以禁用计时器,并可接受M_DRV上的重置信号以重新启动计时器。 对于要求1,计时器输出将在通电时启用。

    还有大约555个计时器应能满足您的要求。 LMK555应符合您作为单稳态振动器工作时的要求。 您可以在此处查看我们所有的555计时器: www.ti.com/.../products.html

    此致,
    Lane Boyd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lane,

    非常感谢您的参与。 我将介绍这些设备。

    此致,
    中井和谷。