This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/BQ3.2万:Bq3200

Guru**** 2762365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/658525/compiler-bq32000-bq3200

部件号:BQ3.2万
主题中讨论的其他部件:BQ3200

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我正在寻找与I2C接口连接的BQ3200 RTC驱动程序。有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该驱动程序可从以下网址获得: www.ti.com/.../bq32ksw-linux

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复!!

    我使用的是Windows而不是Linux。

    窗口系统是否也是同一个驱动程序?

    此致,

    Raju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾,我们没有Windows驱动程序。

    此致,
    车道