This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485E:使用Vcc=2.0V,风险自负

Guru**** 2550430 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/649272/lmx2485e-use-vcc-2-0v-by-own-risk

部件号:LMX2485E
主题中讨论的其他部件: LMX2485

 

你好

 

背景

客户 将LMX2485E用于2018财年第2季度批量生产,取代Fujitsu MB15E03SL。 客户上周生产了ES PCB ,然后

MCU( uWire )的寄存器设置工作正常。 (感谢您的支持)

其用途为FinRF( 450MHz)–RF N分配器(1/384)—来自FTEST/LD =1.17MHz的输出。 它们不使用充油泵。

 

问题

客户希望通过选择Vcc更低 来获得更好的灵敏度。 (根据他们的经验,较低的Vcc具有良好的灵敏度,如图2所示)

也就是说,客户将使用LMX2485E,Vcc=2.0V,风险自负,采用数字接口规范;VIH=1.6V (min)。

你怎么看? 客户希望获得您的意见。

此致

e2e.ti.com/.../LMX2485_5F00_replace-from-MB15F72UL_5F00_1212.pptx</s>1212.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shibatani-san,您好!

    他们是否验证了Vcc=2.0V时的灵敏度比Vcc=2.5V高得多?
    如果电压差不是很有意义,我建议电压为2.5V,这是保证的工作电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的Noel-San

    感谢 您这么快的回复。  

    以下是客户的答案。

    由于客户使用LMX2485E的PCB,RF_Fin灵敏度如下。

    3.3V -18dBm

    3.0V -20dBm

    2.6V -22dBm

    2.0V -26dBm

    客户认为 降低Vcc显然可以提高灵敏度。

    此外,客户还表示,他们已被富士通MB15E03SL (现已停产)用作Vcc= 2.0 ,风险很大。

    因此,客户希望得到您对LMX2485E的批准(或确认)。

    他将 很快发布他们的下一个设计(CS)。

     

    请问您有意见吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shibatani-san,您好!

    我咨询过我的同事,他认为在2.0V电源下操作设备非常危险。 建议最小接线电压为2.5V。