This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4616万EVM:TIC Pro最佳设置

Guru**** 2768805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/648522/lmk04616evm-tics-pro-optimal-setting

部件号:LMK0.4616万EVM
线程中讨论的其他部件:LMK0.461万LMK0.4616万LMK0.461万EVM

大家好。

我想知道以下情况下的最佳值。
- CLKIN_1=122.88MHz
-VCXO=122.88MHz
-OSCout = 122.88MHz

我想知道可以获得最佳相位噪声特性的设置值。

所以请给我提供TICS pro的好环境。
如果您可以发送Register Value (txt)(注册值(txt)),则可以。

很抱歉,我想尽快得到您的意见。
我正在等待您的评论。

此致,
Sho
e2e.ti.com/.../LMK0.4616万-Setting.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sho

    请查找附加的TICSpro文件和十六进制文件。您可以直接将其加载到TICSpro。

    另外,请从EVM背面打开DIP开关,以引入如下所示的三阶极,从而提高性能。

    此致

    普奈特

    e2e.ti.com/.../E2E.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet San

    感谢您的支持。

    我还有一个关于你的照片S1的问题。
    抱歉,我看不到SW位置,因为图片很小。
    请告诉我三个SW职位,
    我可以看到以下立场。
    SW1:开
    SW2:开
    SW3:开

    我的理解是否正确?

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我打开了SW2和SW3,但您也可以逐个打开以查看性能差异。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet San

    感谢您的支持。

    我会 向我的客户推荐调整数据大小。

    对不起,我想获得LMK0.461万最佳设置。
    Pleaasse为我提供了调整数据的尺寸 。

    最好的翻新
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sho
    注册表文件也包含在我之前附加的zip文件中。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet San

    感谢您的回复。

    很抱歉,您附加的zip文件仅为LMK0.4616万设置。
    LMK0.461万  与 LMK0.4616万设置屏幕不同。  
    因此,请给出LMK0.461万设置。

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sho

    请查找附加的配置。

    此致

    普奈特

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_LMK0.461万.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet San

    感谢您的支持。

    我将使用 您的设置调整器来评估LMK0.461万EVM。

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet San

    感谢您的支持。

    我检查了您提供的LMK0.461万和LMK0.4616万的电阻。

    对不起,我还有一个问题。

    LMK0.461万和LMK0.4616万之间的PLL1设置不同。
    我认为不同的一点只是输出的数量。 所以我认为,在 使用相同的VCXO时,OSC性能是相同的。
    如果我们能够获得有关OSCout相位噪声规格的最佳结果,我们应该设置相同的寄存器设置。

    为什么LMK0.461万和LMK0.4616万之间存在不同的点。

    请就 我的问题发表您的意见,我希望尽快得到。

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet San

    又很抱歉。

    我想获得以下数据。
    - OSCout使用LMK0.461万和LMK0.4616万的设置相位噪声图。
    CLKin1=122.88MHz
    VCXO=122.88MHz
    OSCout = 122.88MHz
    如果可能,我想得到您的评估条件。

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sho
    我会尽快向您发送数据。 感谢您的耐心等待。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sho

    请发送电子邮件至 clock_support@list.ti.com,我可以与您分享数据。 请以我的名义发送电子邮件。

    此致

    普奈特