主题中讨论的其他部件: CODELOADER
您好:
我在具有双PLL模式的项目中使用LMK0.4828万,嵌套的0-Delay模式也启用,其中:
CLKin1作为PLL1的参考时钟(REFCLK=12.5MHz)输入;
PLL2 CHOSPOCHOCHOCHOCHVCO1的VCO;
然后将输出端口SDCLKOUT7 (配置为25MHz SYSREF输出)和DCLKOUT8 (配置为100MHz DEVCLK输出)与原始12.5MHz REFCLK一起连接到hispeed示波器。
示波器屏幕截图显示25MHz SYSREF输出和100MHz DEVCLK输出与12.5MHz REFCLK输入不相一致,并且存在大约300PS的时间漂移,例如:
其中,黄线表示12.5MHz REFCLK输入,并充当示波器的触发源;
绿线表示100MHz DEVCLK输出,蓝线表示25MHz SYSREF输出。
上面的屏幕截图显示,与REFCLK输出相比,DEVCLK和SYSREF输出具有"可变"相位(上面仅显示3个示例,实际上存在更多相位)。
因此,我想知道我的配置文件中是否有任何错误,或者是否有任何其他可能的错误导致相位取消对齐?
期待您的回答,谢谢您~~!
附注:我的配置文件包含以下几个步骤:
第1步:重售;
第二步:设置时钟输出:
0x1FFF53
第三步:打开sysref电源并准备同步
0x1.4万
第四步:重置sysref
第五步:同步(使用同步引脚;来自外部FPGA的同步脉冲)
第六步:禁用同步路径