This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4826万:LMK0.4826万 - SPI功能不工作

Guru**** 2550540 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/649396/lmk04826-lmk04826---spi-functionality-not-working

部件号:LMK0.4826万
主题中讨论的其他部件: AFE58JD18EVM

问候,

我们最近设计了一个JESD204b PCB,并尝试将LMK0.4826万用作时钟合成器/清洁器。  我们很难让SPI 工作,我们不知道为什么不工作。  我们首先尝试在CLKIN_SEL0 (引脚58)上禁用3线SPI模式并激活Miso回读,但在尝试读取寄存器时从未得到任何响应。  为了简化,我们尝试进行SPI写入测试,以查看它是否接受了我们的命令。

测试1: 我们写入寄存器2的断电位,在一个循环中打开和关闭它,并观察主板所绘制的电流。  在这两种状态之间,电流不会改变一毫安。

测试2:我们写入寄存器0x015F (PLL1_LD_MUX),首先是值3 (逻辑低,输出-推/拉),然后是值4 (逻辑低,输出反向-推/拉) 我们将其置于循环中,观察到引脚31 (STATUS_LD1),注意到没有任何变化。  

根据这两项测试,我们显然甚至无法写入LMK。  我们正在实施的SPI协议是否存在问题?  它似乎与数据表匹配。  24位,在上升边缘计时,频率为2 MHz。  问题可能是什么?解决问题的最佳方法是什么?  

非常感谢您的帮助!

此致,

- WBLee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barrett,您好!

    我想您已经检查了LMK0.4926万 Vcc针脚的电压。 如果电源正常,则SPI看起来已锁定。

    如果 有一些错误的SPI操作,使得 大于3寄存器值的任何人不在默认值中,则会阻止SPI写入其他寄存器。

    在执行其它SPI操作之前,您是否可以写入这3个寄存器,并使用LMK0.4826万的默认值?

    如果这是原因的话, 我们应该知道何时将它们变成了意想不到的价值。

    您是否与其他从属设备共享SPI MOSI,SCK?

    希望有助于您的调试。

    此致,

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩,

    非常感谢您的回复!  我们已经检查并仔细检查了所有引脚,并与数据表进行了比较,并对每个引脚进行了物理测量。  VCC引脚均为3.3 V,接地正确接地且为0。   LMK有自己的SPI总线连接到微控制器,在固件中,我们开始了非常基本的工作,只是尝试让它做出反应。  我们在通电后从未向SPI锁定寄存器写入数据,但我们仍尝试向其写入数据,但没有任何更改。  此时,我们的故障排除步骤即将完成。  在焊接过程中,IC可能会因某种方式而损坏。

    再次感谢您的帮助,

    - WBLee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩,

    我们用一个新的LMK替换了它,它完全一样,所以我们假设LMK可能没有缺陷,并且我们的设计或SPI通信中有一些问题。  我已经发布了SPI通信,您似乎认为该协议看起来是正确的。  我将在此处发布示意图的屏幕截图,以查看是否有任何可疑之处。 该设计是AFE58JD18EVM评估套件的虚拟1:1副本。再次感谢您的参与。

    - WBLee

    注: 'N.b.'是"DNP -请勿放置"的德语,尽管并非所有没有'n.b.'的被动系统都在主板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,WBLee,
    在示意图中,重置销看起来被拉高!
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普奈特…

    非常感谢。  就是这样。  我们一直在与许多不同的IC合作,它们都是活动低重置,我们甚至从未想过。  非常感谢您的帮助。  我们觉得很愚蠢,但也很高兴它现在可以正常工作。  谢谢!

    - WBLee