This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1216:CDCLVD1216

Guru**** 2390420 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1216
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/649339/cdclvd1216-cdclvd1216

部件号:CDCLVD1216

 尊敬的先生:

我们需要将2个信号(2-5kHz和RESET(DC))分配到90个信号中。我们确定部件CDCLVD1216用于两个级别。请确认该部件是否适合此应用。还建议是否可以使用其他更好的部件。

此致,

Amrita Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amrita,您好!

    CDCLVD1216将输出差分LVDS时钟信号。 如果需要此格式的时钟信号,则CDCLVD1216是合适的。 2-5kHz信号是否也是LVDS?

    我建议您使用逻辑缓冲器来分配重置信号。 您可以在此处浏览我们所有的逻辑缓冲区: www.ti.com/.../products.html

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lane,
    是信号2-5kHz是LVDS。重置信号也需要作为LVDS发送。如果我再次使用逻辑缓冲器,我需要使用LVDS驱动器。因此我计划使用相同的IC进行重置信号分配。请建议。
    此致,
    Amrita Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amrita,您好!

    感谢您提供信息。 CDCLVD1216将适用于此应用程序,您不必使用逻辑缓冲区,但将“重置”输入信号正确连接到CDCLVD1216输入对非常重要。 如果输入重置信号为单端,则需要提供INNx上的阈值电压。

    此致,
    Lane Boyd