This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD2102:关于使用两个输入时的电流消耗(INP0/INN0)

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/649291/cdclvd2102-about-current-consumption-at-using-two-inputs-inp0-inn0

部件号:CDCLVD2102

您好,

 

关于 CDCLVD2102的当前消耗,我的客户正在询问一个问题。

它们仅使用两个输入(INP0/INN0),而剩余输入连接至下拉菜单。

INP1/INN1:1K欧姆下拉

OUT2/OUT3:打开

(问题)

使用两个输入(INP0/INN0)时消耗多少电源电流?

(根据数据表,使用所有输入时,电源电流为106mA (最大),800MHz。)

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    INN0/INP0上的输入时钟频率是多少? 对于800MHz或更低的输入,电流消耗将小于106mA。

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lane,

    感谢您的回复。
    它们将为INP0/INN0使用233MHz时钟。
    在这种情况下,电流消耗是否与800MHz输入相同?

    此致,
    Tao2199
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下,电流消耗将小于数据表值106mA。 您可以使用106mA作为最大设计限制。

    此致,
    车道