This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:触发脉冲的最小宽度

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555, NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/647637/tlc555-minimum-width-of-trigger-pulse

部件号:TLC555
主题中讨论的其他部件: NE555

尊敬的各位:

我的一位客户提出以下请求:

在单稳态模式下使用TLC555 (如数据表中所示)拉伸脉冲时,我们预期输出脉冲为143 ms。 (R = 130 K,C = 1 u,Vcc = 3.3 V)。
触发输入是 500 NS的VE脉冲和20 Hz的P.R.F以及振幅3.3 V
在包含555计时器的PCB上,我们发现输出脉冲不符合预期。 发现计时器引脚3上的输出脉冲是引脚2上触发脉冲的镜像,而不是我们预期的143毫秒脉冲。
使用simetrix软件对电路进行的模拟表明,最小触发脉冲宽度为6 us,低于该值的555不能用作脉冲拉伸IC。 这与在2个单独的印刷电路板上看到的内容有关。 能否确认这是IC在这些条件下的预期行为?

此致,

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Domenyko

    您是否说输入触发器仅在500ns时为低电压(0V),其余时间为高电压;输出仅在500ns时为高电压,其余时间为低电压? 检查针脚6波形,可能1uF盖未真正连接。

    我更喜欢>=1us触发脉冲

    下面是用于输出触发器低电压时间图表的触发器示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,您好!

    '输入触发器仅在500ns时为低(0V),其余时间为高;输出仅在500ns时为高,其余时间为低?'

    您对输入触发器的理解正确。 但输出却相反。 也就是说,500 ns的输出为低,触发脉冲也为低,然后在所有其他时间为高。

    我们已确认电容器连接正确,并且能够在模拟中模拟PCB行为,并产生相同的结果。

    这是您以前见过的吗?

    关于图形,我们有3.3 V的Vcc,因此右上角最适用,但我不太确定图形显示的内容是什么?

    提前感谢!
    Darren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren,

    输出可以是触发信号反转,但输出不能与触发相同。 我没有看到这种情况。

    这是我的模拟(瞬态1us)。

    e2e.ti.com/.../TLC555-one-shot.TSC

    另一个潜在的问题是触发周期为50ms,一次激发为143ms。 您希望它如何工作?  

    右上角图表最近??? 这是NE555,不是TLC555的一部分吗? 图表是从触发器低边到输出高边的时间延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Darren,我没有收到您的回复,我想您可以解决您的问题。 如果不是,只需在下面发布回复(如果线程因超时而锁定,则创建新线程)–谢谢,Ron。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    抱歉回复缓慢。

    我们确实解决了这个问题。

    简而言之,问题在于内部触发输入的逻辑状态。

    我们发现,通过输出输入脉冲,我们达到了S和R都是逻辑1的阶段,这意味着触发器被锁定。

    我们向转接器信号添加了附加电路 (反转和慢速),发现这解决了问题。

    此致

    Darren